This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:DAC80501最小输出空间

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077396/dac80501-dac80501-minimum-footroom-of-output

部件号:DAC80501

你(们)好

根据数据表。

在水槽10mA,脚部空间>0.3 V 条件下的输出无法接近0V,

但是,如果没有接收器10mA,即,如果在输出中添加增益缓冲器,输出的最小 V 是多少?
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陈

    当 DAC 卸载时,您只会看到零刻度错误作为最小输出。 这在数据表中指定。

    谢谢,

    保罗