This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7578:输出放大器型号

Guru**** 2821155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077439/dac7578-output-amplifier-model

部件号:DAC7578

我使用此 DAC 来偏置自定义 ASIC 的前端通道。 我们一直在看到振荡和带宽限制(低于预期)方面的一些问题,通过测试,我们认为 DAC 的输出阶段可能会涉及。 振荡可能与输出处的轨迹长度和电容负载有关。 带宽影响可能只是 DAC 本身的带宽限制。

我想对整个前端信道(包括 DAC)建模,但我找不到 DAC 的 SPICE 模型。 如果我对输出运算放大器阶段有所了解,我可能只能模拟该阶段,而不是整个 DAC,但也缺乏这方面的信息。 有什么方法可以获得输出运算放大器的模型? 或者可能只是该运算放大器阶段的一些规格,以便我可以选择 具有类似特性的部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    遗憾的是,我们没有该设备的稳定性模拟。  这是一个有点旧的设备,因此我不能直接模拟输出规格。  您认为可以共享输出负载吗? 也许我们可以根据您的负载提供合理保守的隔离电阻器?

    谢谢,

    保罗