This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:ADS8588HIPM

Guru**** 1812430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077374/ads8588h-ads8588hipm

部件号:ADS8588H
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,  

我将此 ADC 用于使用2kHz (+-10%)激励信号的6线 LVDT 接口。  

在图55中。 "Bterworth 低通滤波器显示的“第三阶 LPF 幅度响应”非线性仅在2到3 kHz 之间。  

问:在哪里可以获得2kHz  (+-10%) 信号的 LPF 振幅错误?  

请提前感谢  

此致

Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lars,

    图55中 LPF 的过频段的幅度为-1.1 dBFS,在少数频率下测得的幅度显示-1dBFS (例如 2.35kHz)。  请注意,y 轴单位是 dBFS 而不是 dB, 测试是使用-1dBFS 信号电平完成的,因为我们不想使设备饱和,因此实际值为-0.1dB。 我希望这能有所帮助。

    此致,

    戴尔。