This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2553:需要设计审查

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2553, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1076857/tlv2553-design-review-needed

部件号:TLV2553
“线程: LM358”中讨论的其它部件

您好,

需要对以下设计进行设计审查:

所有感应器电压值均在0 - 3.3V 之间。

谢谢,

Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam,您好!

    请观看我们的 SAR 转换器培训视频 :https://training.ti.com/node/1139106?context=1139747-1140267-1128375-1139106

    根据到 TLV2553的 I/O 时钟的速度,您可能需要在使用原理图中所示的 LM358显示的输入前加上一个 R/C。  可能还需要向输入通道6-10添加驱动程序。  除此之外,请确保有良好的接地连接到参考和接地。  另外,确保旁通电容器和10uF 散装电容器分别靠近引脚20和14。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    非常感谢您的反馈。 我们不打算对 SPI CLK (IO 时钟)使用高 Sped,我们也有用于 pin 6-10的缓冲区,这是您对设计的任何其他顾虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了尽可能缩短输入轨迹,并保持参考清洁。  当您准备迁移到铜缆时,请随时发送布局,我们也会为您回顾这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    当然,将尽快发送布局以供审核。 非常感谢您的快速转弯。