This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:了解 TIDA-010005

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010005, TLV9062, INA317, ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077217/ads1291-understanding-tida-010005

部件号:ADS1291
在“线程”中讨论的其它部件:Tida-010005, TLV9062, INA317,

你好  

我在理解 TIDA-010005起搏器在硬件中的检测时遇到一些问题。  

该应用程序表示 它检测到输入速度从 30usec 上升到200 usec 的速度;但收益的上升情况如何?   假设 ads1291 PGA 的增益为1。那么 我可以看到,我们在 INA317中的增益为2,而 在 TLV9062上的增益为101。所以总增益为202。 但 在差异中模拟 TINA 时,预计上升时间为10usec 到200usec。  

假设输入信号的上升时间为100us,但在增益为202后,上升时间为100us/202 = 0.49 u 秒。  

我是否错过了应用程序中的某些内容;能否请您解释?  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector,

    感谢您的支持。

    通过添加增益级放大输入速度信号不会影响速度信号的上升时间。 放大器转换速率将受到放大器增益配置的影响,该配置对总步速信号上升时间的影响最小。 您可以下载 INA317和 TLV9062 TINA 模拟模型并验证设计。

    谢谢

    -TC