“线程:ADS1015”中讨论的其它部件
您好,专家,
我们的客户与我分享了一个有趣的话题。 它们同时使用 ADS1015和另一个 I2C 设备(称为 I2C_DeviceB)。 两台设备共用同一个上拉电阻器。 我们的客户突然发现他们犯了一个错误。 在 ADS1015上,它们将 SCL 信号连接到 SDA 引脚,并将 SDA 信号连接到 SCL 引脚。 I2C_DeviceB 与 MCU 具有正确的连接。 他们尝试通过 I2C 通信 I2C_DeviceB 和 MCU。 但我不奏效。 很明显,这是因为与 ADS1015的连接错误。 但我们真的不明白为什么。 您能不能满意这种错误的连接如何影响 MCU 和 I2C_DeviceB 之间的通信? 非常感谢您的帮助!
巴西,
电子郑