This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8924B:关于 SDI

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8924B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1076823/ads8924b-about-sdi

部件号:ADS8924B

你好,支持团队

我的客户有以下问题:

如果我没有通过 SDI 设置寄存器,我是否可以在初始状态下使用 AD 功能?
或者,在进行 AD 转换之前,我是否必须通过 SDI 配置某些寄存器?

非常感谢。

此致,
尤基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuki,

    是的,通过将 SDI 引脚连接到接地(LO),您可以使用 ADS8924B 而无需写入任何内部寄存器。  在这种情况下,ADS8924B 将把 SDI 输入解释为 NOP (不运行)命令,并将在 SDO 引脚上输出最新的转换结果。

    您将被限制为开机默认设置,如 SPI-00,单 SDO 模式等。  另请注意,输入偏移电压规格假定在使用默认的通电设置时使用5V 参考。  对于不同的参考电压值,您通常会更新 Ofst_CAL 寄存器,但在您的情况下,您无法更改此值。  您仍可以使用参考电压小于5V 的 ADS8924B,但不能更新此寄存器,但可能不符合输入偏移误差规格。  但是,如果客户执行系统级别偏移校准,则此错误将在系统级别校准,不会引起问题。

    我希望这一点很清楚!

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用