This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:输出真零电压和零电流。

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1076852/dac7760-output-true-zero-voltage-and-zero-current

部件号:DAC7760

尊敬的团队:  

我想使用0~10V 输出和0至20mA 或4至20mA。  

要获得真正的零输出,我们是否必须使用负电源(如一般运算放大器)?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺,

    对于当前输出,您应该能够获得真正的零输出。 但是,对于电压输出,如果只有从地面开始的单极电源,您将无法达到零。  

    DAC 的输出与运算放大器的输出类似。 输出无法精确驱动至负极电源。 使用双极电源时,负极电源连接到接地。 输出将在毫伏范围内到达接地,但永远不会到达。 输出级将无法将输出拉至地电位。  

    要在该设备上实现真正的零输出,您需要在接地下方连接至 AVSS 的负极电源。


    吴约瑟