This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997EVM:DAC161S997EVM 设置失败

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1076817/dac161s997evm-dac161s997evm-setup-fail

部件号:DAC161S997EVM

你(们)好

我在安装 EVB 时收到错误消息,请告知,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能告诉我以下几点吗?

    1.转至设备管理器,看看是否在此处检测到 EVM?

    2.您运行的是哪个版本的操作系统? 请注意,此 EVM 仅在 Win 7上测试。

    3.您是否看到此屏幕,在右下角显示 EVM 已连接(绿色)?  如果没有,请尝试更改 COM 端口

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 转至设备管理器,看看是否在该设备上检测到 EVM?

    检测到设备管理器

    1. 您运行的是哪个版本的操作系统? 请注意,此 EVM 仅在 Win 7上测试。

    Windows7Windows10有相同的问题

    1. 您是否看到此屏幕,在右下角显示 EVM 已连接(绿色)?  如果没有,请尝试更改 COM 端口

     EVM 连接为绿色图标  

     

    后续安装新驱动程序,仍出现错误,如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    确保您正在安装 LabVIEW 运行时引擎版本2014。 从以下链接下载并试用。

    我假设您使用的是32位版本。

    https://www.ni.com/en-in/support/downloads/software-products/download/unpackaged.labview-runtime.359543.html

    如果是64位,

    https://www.ni.com/en-in/support/downloads/software-products/download/unpackaged.labview-runtime.359539.html

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯

    您应该检查的一件事是确保 EVM 连接了回路电源。 我认为,如果环路电源与 EVM 断开连接,您可能会遇到类似的超时错误。  

    您如何将电源连接到 EVM? 您能描述 EVM 的所有电源和外部连接吗?

    吴约瑟