This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60804:VDAC 使用-1.8V 电源

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077002/amc60804-use--1-8v-supply-for-vdac

部件号:AMC60804

您好,Expert

VDAC 电源可以使用-1.8V/GND 吗? 如果我只需要-1.5V 至0V 输出范围。

只是希望提高整个系统的效率。 使用-1.8V 电源,我可以使用 DCDC 将3.3V 转换为-1.8V,从而节省更多线性范围。

谢谢!

落基山脉   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    电源范围由输出电压范围配置定义。 对于0至-1.5V 的负电压,应将范围选择为0至-2.5V,这意味着负电源应为-2.5V。 除此之外,我们还有500mV 的头部空间和足部空间要求。

    因此,在您的情况下,我们需要 -2.5V 作为 VSS 和 VCC 作为 GND。

    此致,

    AK