This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8685:PSRR

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1076555/ads8685-psrr

部件号:ADS8685
“线程:测试”中讨论的其它部件,

您好,

在 ADS868x 数据表中找到以下 PSRR 图表。 您能否澄清测试条件是什么? 像输入信号和干扰信号幅值?  如果为干扰频率假设 X 轴,为什么 PSRR 会随着输入频率的升高而恶化?  

巴西卢比

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JH,

    在 ADC 上执行交流 PSRR 测试需要向  ADC 的直流电源电压中注入交流信号,并测量 ADC 输出上与电源刺激相关的输出干扰。 100mVpk 交流正弦波通常用于测试。 由于 ADS8685是双极输入 ADC,因此 ADC 输入可能对地短路。 模拟示波 器可用于检查 ADC 电源引脚处的交流信号振幅。 ΔVout 您要在特定的交流频率检查特定的 PSRR,只需通过实施数据转换来检查 ADC 的输出变化,那么 PSRR 就可以用方程式 PSRR=20log10(m ² ΔVsupply ²)计算。 通过   直接改变直流电源+/-100mV 而不是交流信号注入,可以使用相同的方法计算直流 PSRR。 要获得跨频率的完整 PSRR 结果,您必须扫描交流信号频率,并通过  频率域中的 FFT 在指定频率下检查直接 ADC 输出或错误刺激。 曲线形状与设备设计相关。 例如,由于 ADS8685的内部 LPF 滤波器,PSRR 在频率高于15kHz 时变得更好。 查看以下应用说明以了解更多信息:

     精密 ADC 噪声分析的基础知识

    A-1261电源对噪音性能的影响

    此致,

    戴尔