This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:胸部导联 V1至 v6中的噪声信号

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081829/ads1298-noisy-signal-in-chest-lead-v1-to-v6

部件号:ADS1298
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

美好的一天! 请您帮助检查下面的客户问题。  

它是:

我需要有关 ADS1298芯片的技术帮助。这是正确的形式吗? 我们正在设计心电图数据采集器。 我的胸部导联 v1至 v6有噪音问题。其他导联正常。我使用 WCT 作为折射。

这是我的注册设置

ADS_129X_Send_Command (ADS129X_CMD_SDATAC);
ADS129X_WREG (ADS129X_REG_config1,0x06);
ADS129X_WREG (ADS129X_REG_CONFIG2,0x10);
ADS129X_WREG (ADS129X_REG_CONFIG3,0xDC);
ADS129X_WREG (ADS129X_REG_CH1SET,0x60);/0x60 >实时数据
ADS129X_WREG (ADS129X_REG_CH2SET,0x60);//0X65 >方波
ADS129X_WREG (ADS129X_REG_CH3SET,0x60);
ADS129X_WREG (ADS129X_REG_CH4SET,0x60);
ADS129X_WREG (ADS129X_REG_CH5SET,0x60);
ADS129X_WREG (ADS129X_REG_CH6SET,0x60);
ADS129X_WREG (ADS129X_REG_CH7SET,0x60);
ADS129X_WREG (ADS129X_REG_CH8SET,0x60);

ADS129X_WREG (ADS129X_REG_WCT1,0x0A);
ADS129X_WREG (ADS129X_REG_WCT2,0xDC);

此致,

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森您好,

    客户是否在 ADS1298 EVM 上或在自己的主板上遇到问题? 如果在自己的主板上,他们是否复制了 ADS1298 EVM 上的设置?

    他们看到了什么噪音? 他们是否检查过噪音音? 他们是否使用集成的 RLD 放大器?  寄存器设置不显示 RLD_SENS 设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕尔韦恩,你好

    感谢您的回复

    ADS_129X_Send_Command (ADS129X_CMD_SDATAC);
    ADS129X_WREG (ADS129X_REG_config1,0x06);
    ADS129X_WREG (ADS129X_REG_CONFIG2,0x10);
    ADS129X_WREG (ADS129X_REG_CONFIG3,0xDE);  
    ADS129X_WREG (ADS129X_REG_RLD_SENSP,0xE0);//8,7,6通道
    ADS129X_WREG (ADS129X_REG_RLD_SENSN,0xE0);//8,7,6通道

    ADS129X_WREG (ADS129X_REG_CH1SET,0x60);/0x60 >实时数据
    ADS129X_WREG (ADS129X_REG_CH2SET,0x60);//0X65 >方波
    ADS129X_WREG (ADS129X_REG_CH3SET,0x60);
    ADS129X_WREG (ADS129X_REG_CH4SET,0x60);
    ADS129X_WREG (ADS129X_REG_CH5SET,0x60);
    ADS129X_WREG (ADS129X_REG_CH6SET,0x60);
    ADS129X_WREG (ADS129X_REG_CH7SET,0x60);
    ADS129X_WREG (ADS129X_REG_CH8SET,0x60);

    ADS129X_WREG (ADS129X_REG_WCT1,0xB);
    ADS129X_WREG (ADS129X_REG_WCT2,0xD4);
    }

    我正在给您发送新设置。请帮助我在 RLD 中实施。 我正面临胸部导联噪音问题。软凹口滤波器无法抑制这种情况。

    我正在将8,7,6,信道正反向路由至路由选择路由。我的方法是否正常?

    这些设置是否正常?   

    1牛             WCT

     P             V1

    2牛            洛杉矶

     P             右

    3牛             ll

      P            右

    4牛            WCT

      P             V2

    5牛        WCT

      P         第3版

    6牛       WCT

     P       v4

    7牛      WCT

     P      V5

    8牛顿    WCT

      P      V6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于 RLD,您可能需要将所有电极(导联和胸部)连接到 RLD 网络(RLD1P,RLD2P,RLD4P - RLD8P,RLD2N,RLD3N)。

    您可能需要验证 ADS1298 EVM 上的这些设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实施了 RLD,但问题是我要对其进行调试,请确认 WAVE。 我在配置3,ADS129X_REG_CONFIG3,0xDE 中选择了 RLD_Meas ,并设置了第8通道  CH8SET,0x82  以在第8 o 读取右腿驱动信号,但没有得到任何信号。我在这里缺少的任何东西...请指导我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sukhwinder,

    请检查 TI ADS1298EVM 上的这些配置设置,并共享测试结果。 如果没有这些信息,我将无法在这里提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,请关闭此机票。 我的问题已经解决。谢谢