This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:数据收集问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081889/ads1261evm-data-collection-issues

部件号:ADS1261EVM
“线程: ADS1261”中讨论的其它部件

大家好,团队

我收到了客户的问题。

数据收集没有响应。 以下是相关的日志信息。 请帮助分析。

e2e.ti.com/.../debug.txt   e2e.ti.com/.../applog.txt  e2e.ti.com/.../6305.error.log

非常感谢你的帮助。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhonghui,

    您能否告诉我们客户从 ADS1261EVM GUI 中看到的内容,特别是这意味着客户没有收到数据收集的响应:

    • 否则 GUI 是否正常工作?
    • 数据收集窗口是否成功打开?
    • 当他们按下“收集数据”时会发生什么情况? 什么都没有? 或者他们收到错误消息吗?
    • 他们是否尝试将样本数量从默认值2048更改?

    与此同时,我们将检查错误日志,并告诉您是否需要采取任何措施。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 布莱恩,

    感谢您的帮助。一般操作步骤如下:

    打开后,按如下方式设置 mode0:

    然后打开数据收集窗口,如下图所示(状态栏显示“正在尝试启动主客户端”)。 我不明白这意味着什么,它将变成“无法连接到主客户”):

    单击收集的数据后,将显示下图:

    那么,长时间没有人回复:

    请帮助分析。谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhonghui,

    Δ-Σ ADC GUI 使用 TCP/IP 套接字在主程序和数据分析引擎之间进行通信。 此插槽或端口号为11000。 可能是此端口号正在被其他应用程序使用,或者可能是防病毒程序阻止了此端口。

    您可以检查数据分析引擎中的日志,以查看是否已连接到相应的端口。 请参见下图。

    您还可以运行 Δ-Σ EVAL GUI 控制台,在计算机上打开命令提示符,然后输入字符串:“Telnet <您的 IP 地址> 11000”以查看此端口是否正在使用中。

    如果服务器未运行,则会出现“连接失败”错误。 如果服务器正在运行,您将看到一个闪烁的光标。

    此问题的唯一解决方法是确定阻止此端口(11000)的原因和/或关闭正在使用该端口的应用程序。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 布莱恩,

    我们准备根据你的建议开展工作。 非常感谢。

    但还有另一个问题。 收集的数据属于哪个信道? 我 将外部输入信号的正负端分别连接到 AIN0和 AIN1,并且不收集信号(与暂停时收集的噪音相同); 当输入信号连接到 AIN0 和 AINCOM 时,不会收集信号,因此请提供更多关于如何连接此软件收集的信号的指导,谢谢!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhonghui,

    所以我正确地理解了:您能够让 ADS1261EVM GUI 中的数据收集功能正常工作,但现在您无法让 ADC 对正确的通道进行采样?

    您是否可以从 GUI 读取寄存器并报告正在读取的内容? 您能否向我发送您的 EVM 设置的图片? 我想看看一些物理连接是如何建立的。

    如果选择了正确的通道,并且您已正确设置了输入连接,GUI 应在数据收集窗口中提供测量的数据。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 布莱恩,

    感谢你的帮助。

    我收到了客户反馈:

    请查看以下两张图片。 我不知道第二个图中 ADC0收集的频道。 现在我想用两种方式收集一部分数据(单端连接和差动连接)。 我不知道如何设置它。 请给我一些指导。 谢谢你。

              

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhonghui,

    在左侧的 GUI 图像中,您将显示 INPMUX = 0xFF。 这会将正负(MUXP 和 MUXN)输入设置为内部 VCOM 连接,其中 VCOM =(AVDD - AVSS)/2。 ADC 测量的差动 ADC 输入电压 VIN 等于 MUXP - MUXN。 使用 MUXP = MUXN 时,ADC 测量的是0V,这是右侧“数据收集”窗口中显示的结果。

    客户需要将 INPMUX 寄存器更改为他们想要测量的信道。 请参阅 ADS1261数据表中的第9.6节,了解完整的寄存器映射,包括每个寄存器/位的描述。

    布莱恩