This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90097:噪声性能的最佳参考电压是多少?

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP90097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081697/lmp90097-what-is-the-optimal-vref-for-noise-performance

部件号:LMP90097

您好,  

我计划使用 LMP90097测量两个传感器:一个热敏电阻和一个电离探测器(PID)。  

PID 的输出传输到自己的放大器,该放大器的输出范围为-12V 至+12V,我将限制(分压器)和滤波器(运算放大器主动低通滤波器)。

所以基本上我可以限制任何电压范围。  

我很难确定哪个参考电压值最适合3V 或5V 的最佳噪声性能。 校准后,ENOB 在5V 时更好,但一些噪声测量值在3V 时似乎更好。  

此外,还希望确认模拟和数字电源电压可能不同,因为 AFE 将通过 SPI 连接到具有3.3V 电源的微型。 例如,VA=VREF=5V 和 VIO=3.3V?

感谢您的支持。  

此致,
艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我指的是模拟电压电源 VA,噪声3V 或5V 更好的情况是什么? 计划设置 Vref = VA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    一般来说,Vref=5V 将提供最佳的整体性能。  网上解决和收益的所有组合请参阅表1,2,3和4。

    这两种情况下的噪音大致相同,但取决于内部缓冲区的使用情况。  最大的优势是使用较高的参考电压时输入范围更宽;因此,有效分辨率和动态范围将会增加。

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    是的,您可以设置独立于模拟电源的数字电源。  VA=VREF=5V 和 VIO=3.3V 工作正常。

    此致,
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith,您好,非常感谢您的帮助。