This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:ADC PN:ADS1158数据表有冲突数据-什么是正确的 Vreference?

Guru**** 2500875 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3125, ADS1158, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081267/ads1158-adc-pn-ads1158-data-sheet-has-conflicting-data---what-is-the-proper-vreference

部件号:ADS1158
“线程”中讨论的其它部件:REF5040REF3125OPA350

您好:

 

 我们正在使用 ADS1158IRTC 和 REF5040IDGK 作为4.096V 参考。

我附上了示意图。

查看数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1158.pdf)

 数据表第42页:

参考编号: ref5040 (4.096V)

但是,在上述文本中,它提到了 REF3125 (2.5V)。 “2.5V 参考电压 REF3125经过过滤和缓冲,可为 ADC 提供低噪声的输入。  ADC 的切碎功能可用于减少放大器的偏移和漂移。”  

我认为数据表中有错误参考 shoud be REF3125 not REF 5040??

   如图所示,使用4.096 Vref 是否合法?

 根据数据表,VrefP= AVDD +0.1V 的最大值

            VrefN=AVSS-0.1V 的最小值。

读取 ADC 值时出现严重错误。

请紧急告知。

 真诚

Zvi peshkess

zvip@marvintest.com

链接到文档

ADS1158.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zvi 您好,

    首先,您的原理图链接不起作用。 遗憾的是,由于内部限制,我们无法访问 Google Drive 文档。 如果这是 PDF,您是否可以将其附加到下一篇帖子中,我可以查看吗?

    如您所述,ADS1158 VREF 电压可延伸至电源(AVDD - AVSS = 5V),因此 REF3125或 REF5040可用于图54中的 ADS1158。 我猜可能是图像或文本在某个时候更新过,导致两者之间发生冲突。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附上 ADC 的 PDF 示意图页面。

    请注意,我们正在使用+2.5V /- 2.5V 的电源。有关-AVDD,参考电压为4.096V。

    我们的价值观正在变星/不正确。

    我认为,如果我们使用4.096V 作为参考,则表明我们违反了以下条款:

    电压参考输入参考输入电压(VREF = VREFP–VREFN) 0.5 4.096 AVDD–AVSS V

    负参考输入(VREFN) AVSS–0.1V VREFP–0.5 V

    正参考输入(VREFP) VREFN + 0.5 AVDD + 0.1V。

    我们实施的正确 Vref 来源是什么?

    请参阅随附的 PDF。

    e2e.ti.com/.../ADS1158-Schematics-3_2D00_10_2D00_2022.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zvi 您好,

    由于 REF5040输出电压与 VREF 接地有关,并且 VREF 接地=-2.5V,4.096V 与-2.5V (即 AVSS)相对。 虽然您没有可能需要的参考缓冲区(OPA350),但这几乎与 ADS1158应用程序部分(图54)所示完全相同。 ADS1158 VREF 输入阻抗仅为40kOhm,因此在 REF5040和 ADS1158之间添加缓冲区可能是个好主意。

    您的测量结果如何? 您能描述它们的错误吗?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星期五上午将有 ADC 值。

    在平均时间内,您能否验证在我们的配置中使用4.098Vref 是否正确?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zvi 您好,

    根据我之前的帖子,是的,您设置 REF5040的方式是正确的。 您可能需要在 REF 和 ADC 之间建立缓冲区。 这在 ADS1158数据表的图54中显示。

    布莱恩