This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5805:AFE 无法恢复的噪音问题

Guru**** 2504555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1082065/afe5805-noise-issue-that-afe-isn-t-recovering-from

部件号:AFE5805

您好,

我正在尝试调试使用 AFE5805s 的产品的问题。 有时,在加电过程中,AFE 似乎进入“坏”状态,其噪声层跳至60dB (系统 NF 通常约为15dB)。 尽管输入信号足够高,但噪音似乎是随机的,我可以在噪音中发出一些信号,但噪音基本上被淹没了。 通常,这种情况在打开电源时发生,但我看到它在提供高振幅输入信号后会进入这种状态。 有时它会在几分钟后恢复,但通常不会恢复。 有人有类似的经历吗? 有什么想法我应该开始寻找? 这是否是进入积极反馈循环的最有利阶段之一?  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,  

    感谢您的帮助。

    您是否可以共享处于坏状态的输出的图像?

    请给我一些时间来做一些研究,并就此问题咨询我的同事。 此外,您是否看到这种现象发生在多台设备上?

    我会在周末之后早早地回到你那里。

    谢谢,此致,

    阿比希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿比什黑克,

    我们是否可以将其脱机以更详细地讨论应用程序? 请通过电子邮件与我联系。 这会影响多个装置,但我怀疑这是一个与设计或布局相关的问题。 期待进一步讨论。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    当然,我们可以脱机讨论该问题。

    不知为何我无法看到您的电子邮件地址,请您在我们的支持组 support_us_afe_tx@list.ti.com 上发送查询 。 我们可以从那里取得进一步的结果。

    谢谢,此致,

    阿比希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    您只是检查一下,是否通过邮件表达了您的担忧? 迄今为止,我没有看到任何东西。

    请尽快发送。 我也在提供电子邮件地址: abhishek.vishwa27@ti.com

    谢谢,此致,

    阿比希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    我要结束这条线程,我们可以继续在邮件线程上进行讨论。

    谢谢,此致,

    阿比希克