This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:能否将 ADC 输入直接连接到电源,以测量0.3V 至1.8V 的电压范围?

Guru**** 2924060 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2528, TLV9044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081610/tla2528-can-i-connect-adc-input-directly-to-power-source-to-measure-voltage-range-from-0-3v-to-1-8v

部件号:TLA2528
“线程”中讨论的其它部件: ABSTLV9044

我将使用 tla2528 ADC 来监控不同 Ain 中的0.3V 至1.8V 电压范围,我是否需要向电源轨添加串行电阻器来监控电压? 如果是,数值是多少? 还是直接连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通常 使用来自电源轨的电阻器分压器并使用 ADC 监控电压分压器。 电阻器将通过限制进入设备的电流来提供保护。 输入电流应限制在~2mA,设备的 ABS 最大值为10MmA (任何一个引脚),但最好是有边界。

    此致

    辛西娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,辛西娅,

    对于0.3V,它的电压非常低,如果使用分压器,电路的电压值是多少?

    谢谢,

    史蒂文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven

     如果您正在监控来自传感器输出或类似设备的输入信号,则可以使用至少一个电容器直接将输出连接到 ADC 输入,以补充 ADC 采样电容器。 。

    但输入电路的设计还需要做更多的工作。 在某些情况下,需要使用运算放大器将信号驱动到 ADC 输入,以便在分配的采集窗口中正确设置。  

    您将使用什么采样率?

    我建议阅读以下文档: 在没有缓冲器的情况下直接驱动 SAR ADC

    此致

    辛西娅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,辛西娅,

    对于直流电压测量,我认为1k 足够快。 因此,在这种情况下,我应该使用什么输入电路? 设计的价值是多少?

    谢谢,

    史蒂文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven

    我建议使用660K 电阻器和240pF 电容器

    此致

    辛西娅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,辛西娅,

    如果我使用 运算放大器 tlv9044来制作随动器,那么输入和输出电阻值对于 ADC 有何好处? 类似如下:

    谢谢,

    史蒂文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 TLV9044,则电容器将保持不变,但如果仍保持1KSPS 采样率,则可以降低电阻器。

    此致

    辛西娅