This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:呼吸信号在8ksps 采样率和64kHz 载波下发出噪音

Guru**** 2814765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081373/ads1298r-respiration-signal-shows-noisy-with-8ksps-sample-rate-and-64khz-carrier

部件号:ADS1298R

各位专家:

我的客户报告了 ADS1298R 的呼吸功能出现噪音问题。

当零件以1ksps 采样率运行时,没有问题。 如果他们将部件配置为8ksps 采样率(以获得速度信号),呼吸通道将显示显著的噪声增加。 客户了解 ADC 噪音可能会随着采样率的提高而显著增加。 虽然呼吸通道中的噪声增加似乎与64kHz 载波有关。 一旦将载波频率更改为32kHz (仍为8ksps 采样率),噪音将显著降低到正常水平。 为什么? 噪音是否由串扰引起? 据我所知,这不应该是。 载波频率(及其谐波)准确地与数字滤波器的缺口频率(不是吗?)

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰,

    请分享有关寄存器设置和噪声波形的信息吗?