This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:接口连接 ads1118

Guru**** 2519530 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080988/ads1118-interfacing-ads1118

部件号:ADS1118

您好,

欢迎您的到来!!

我正在将 ads1118与 FGPA 板(xc7a100t)连接,SPI 3线模式(cs 永久绑定到 GND),并配置寄存器的默认值。我正在尝试读取 ADC 通道0,输入为2.5V, 但我正在读-1.被测针脚总是很高,我附加了 DIN,SCLK CRO 结果。我有几个问题

1.是否要将 DOUT/DDRDY 配置为控制器端的中断引脚?

设备工作所需的最低时钟速度是多少?

3. 3线 SPI 模式是否适用于设备?

 

此致

阿杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay,

    SCLK 应低怠速,而不是高怠速,如您的示波器拍摄中所示。 ADS1118数据表的第9.5.3节中提到了这一点。 请先解决此问题,然后再执行其他操作。

    您应该监视 DOUT/DDRY 引脚,以查看 DRDY 何时从高转换为低。 当您的控制器检测到这种情况时,您必须遵循数据表协议来检索数据(第9.5-7节)。

    我不确定最低 SCLK 速度是多少,数据表中未定义此速度。 您希望在哪个 SCLK 上运行 ADC?

    根据第9.5.1节,ADS1118可以在3线 SPI 模式下运行。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    我正在尝试写入寄存器 以在 连续模式操作中操作 ADC,  时钟脉冲只会出现一次。SCLK 也有下降,我正在配置8MHz,但我正在获得500kHz。DOUT/DRDY 引脚没有变化 (从电路板重置起保持高电压)。我们是否可以得出设备(ADS1118)已消失的结论。

    此致

    阿杰·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay,

    ADS1118数据表表示最小 SCLK 周期为250 ns,即4 MHz。 时钟运行速度太快,请减速。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    我已经将 SCLK 设置为4MHz (因为我的 IDE 只允许 这么多),我无法向寄存器写入数据,被测设备仍处于高状态。时钟会降低到250kHz (我正在配置4MHz),您能否提出 解决方案?

    此致

    阿杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay,

    我不知道您的控制器为什么要降低 SCLK 频率,但这不是 ADC 问题。

    ADS1118在 SCLK 的下缘上超时数据。 这在您发送的最后一个逻辑分析器图解中是正确的。 但是,这一最新的逻辑分析器图解显示了上升边缘的数据超时。 请更正此问题,以便 ADS1118正确提供数据,

    我建议仔细阅读数据表(9.5)的接口和数据检索部分,以便充分了解 ADS1118的工作原理。 该文档详细介绍了您遇到的许多问题。

    布莱恩