This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:使用 ADS1248内部电压源模式测量电阻器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081625/ads1248-use-ads1248-internal-voltage-source-mode-to-measure-resistor

部件号:ADS1248

各位专家:

如果有一个参考案例,ADS1248使用内部电压源模式采集电阻器? 当我的客户调试该程序时,他们发现当使用内部电压源模式 测量来自多个通道的电阻器电压时,通道切换时间需要几百毫秒才能获得相对准确的采样电压值,这对系统来说太长了。

请询问您是否有过与使用 ADS1248内部电压源相关的参考电路例程。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,佐伊

    我对这里的问题感到困惑。

    您正在尝试测量电阻器的电压,并且正在使用 ADS122的内部参考。 当您在信道之间切换时,转换结果之间的延迟比您预期的要长-这是否正确?

    您是否有要分享的示意图? 您能否提供用于此系统的寄存器设置?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的项目要求是测量40k 欧姆以下的热阻,因为硬件上的参考电阻使用2k 欧姆,所以我放弃了使用外部电阻参考进行采样, 并尝试使用 ADS1248的内部2.048V 参考电压来采样热阻,读取 ADS1248的电压值,然后将其转换为电阻值。

    我将寄存器配置为(50uA 电流源,1x 增益 PGA,速率20SPS)

    MUX0=0x01

    VBIAS=0x00

    MUX1=0x30

    SYS0= 0x02

    IDAC1=0x89

    IDAC0=0x01

    在写了这些寄存器之后,我发现我必须等待几百毫秒才能进行采样,以读取更准确的电压值,特别是当电阻较大时。

    我想知道我是否要使用内部2.048V 电压参考进行采样,这些寄存器的配置是否有问题? 或者,是否可以使用内部电压参考进行电阻采样?

     

    希望得到答案,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,佐伊

    您可以发送系统示意图吗? 或者至少有一个连接图显示电阻器如何连接到 ADS1248?

    设置 IDAC1 = 0x89会在 IEXC1和 IEXC2引脚上打开两个 IDAC。 这些电阻如何连接到电阻器?

    同样,查看您的主板上的所有设备的物理连接将非常有帮助。

    布莱恩