This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664EVM:ADC355x EVM GUI 启动失败:"检测到致命错误:无法执行脚本 latteExec"

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3664EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081975/adc3664evm-start-of-adc355x-evm-gui-fails-fatal-error-detected-failed-to-execute-script-latteexec

部件号:ADC3664EVM

您好,

如标题中所述,启动 ADC355x EVM GUI 失败。

而是出现一个对话框,显示消息:“Fatal error detected: failed to execute script latteExec (检测到致命错误:无法执行脚本 latteExec)”

我是否错过了要安装的内容?

嗯,我认为我严格遵循了 ADC3664EVM 用户指南中描述的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,

    尝试卸载 ADC35XX GUI 并重新安装。 您可以在以下链接找到安装程序:“订单和开始开发”/“硬件和软件包”(选择“查看软件包”)。  

    https://www.ti.com/tool/ADC3643EVM 

    如果您继续遇到 问题,请再次联系我们。

    此致,艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已卸载 ADC35xx GUI 并重新安装。

    为此,我使用了管理员帐户。

    当我切换回普通帐户并尝试启动 ADC35xx GUI 时,它仍会返回 一个对话框,显示消息:“Fatal error detected:Failed to execute script latteExec (检测到致命错误:无法执行脚本 latteExec)”

    当我从管理员帐户启动 GUI 时,它运行良好,但出于安全原因,我的公司不允许我从管理员帐户运行我的 PC 更长时间。 我只能将管理员帐户用于软件安装过程。

    那么,如何安装 ADC35xx GUI 并从普通的非管理员帐户(“所有用户的软件安装”)中使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,

    我与团队回顾了这一过程,听起来 GUI 是在具有管理员权限的 PC 上开发和测试的。 感谢您的关注,我们现在正期待为所有用户进行通用安装。 我很快会回来的。  

    此致,艾米