This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1220:DAC1220显著的输出变化

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2171, DAC1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081866/dac1220-dac1220-significant-output-variations

部件号:DAC1220
《线程》中讨论的其他部件:OPA2171

您好 TI 技术支持团队,

我设计了一个包含 TI 20位 DAC DAC1220的电路板,我的目标是扫描连接到我的电路板的负载电压。 我正在使用差分放大器将 DAC1220的0-5V 输出映射到-5V 和+5V,如电路中所示。 我的 PCB 板为4层,中间层为实心接地和5V 平面,底部和顶部层用于其他模拟和数字信号。  DAC1220 PCB 布局基于 TI DAC1220 EVM 参考设计文件中给出的建议和布局示例。 原理图中的3.3nF 和10nF 电容器是薄膜电容器,建议用于更高精度。 DAC1220的2.5V 参考电压来自 MCP1501-2.5V (使用 OPA2171缓冲)。 此外,还按照 DAC1220 EVM 和 DAC1220数据表中的建议,将保护环连接到2.5V。 我正在使用位砰砰声与 DAC1220通信,但我不使用 SPI。 在主板通电2秒钟后,我正在初始化 DAC1220 IC。 当我将输出设置为不同电压时,也会看到这些变化。 相同输出电压始终存在变化。

我的问题是 DAC1220的输出有很大的变化。 给主板供电时,我正在初始化并将输出设置为中等值2.5V。 每次重新启动主板时,我都会测量相同2.5V 输出设置的不同电压(我测量的电压低至2.47V,高至2.55V,并且每次都在变化)。 当 MCP1501参考电压 IC 和2.5V 输出 I 之间的缓冲器被拆除时,在2.5V 设置下测量为2.37V。 我不知道原因。

这不是我第一次使用 DAC1220。 实际上,我有一个只有 DAC1220电路的小型2层电路板(50mmx50mm)。 在该板上,3.3nF 和10nF 电容器是陶瓷而非薄膜电容器,MCP1501用作电压参考,但不使用光放大器进行缓冲。 有一个安全环连接到2.5V。 我再次测试了该主板。 我将输出设置为2.5V,通过向下和向上通电 多次测量输出电压,输出电压足够好(最低2.497,最高2.501,需要2.5V 输出设置)。 我还试图每秒将输出增加20uV,这也是有效的。  

请帮我找到上述问题的可能原因。

图1:具有显著输出变化的 DAC1220主板示意图。 按照 DAC1220 EVM 和数据表中的建议,3.3nF 和10nF 电容器是薄膜电容器

图2:具有显著输出变化的 DAC1220布局

图3:以前设计的有效 DAC1220原理图

图4:DAC1220的印刷电路板布局,以前设计过,并按预期工作。

此致,

艾哈迈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmet,

    每次重置时,您对向 DAC1220写入相同值有多大信心? 您是否测量过数字 SPI 线路以确保边缘关系和电压电平有效? 如果某些刀头未正确锁定,也可能导致锁定。  错误的输出值是否稳定? 例如,您是否看到它有摆动或噪音?

    U9是否消耗高电流? 触摸是否很热?

    谢谢,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    感谢您的回复。

    对于有问题的 DAC1220板,我没有使用 Scope 测量 SPI 线路。 错误的去数值 是稳定的。 例如,如果所需值为2.5V,DAC 输出电压为2.47V,则输出保持在2.47V (我正在使用万用表测量),且不会发生变化或振荡。 此外,我没有接触到 U9 IC。 我将从中卸下 DAC1220 IC,并将其放在我的小型 PCB 板上,看看它是否能在那里工作。  

    您在 PCB 布局或原理图中是否看到任何问题?

    再次感谢你的帮助。

    艾哈迈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有发现 PCB 有任何重大问题。  我询问 OPA 是否因 U9A 未正确终止而变热。  输出仍可能在电源轨中。  这可能不是问题。