This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:TINA-TI 参考设计(SBAM467.TSC):什么是 VOUT?

Guru**** 2509385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS127L11, REF6225, REF6241, REF6230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081723/ads127l11-tina-ti-reference-design-sbam467-tsc-what-is-vout

部件号:ADS127L11
在“线程”中讨论的其它部件:TINA-TIREF6225REF6241REF6230

你好!

我正在使用 ADS127L11 TINA-TI 参考设计(SBAM467.TSC)。

什么是 VOUT?

我进行了一次瞬态分析。

我认为 VOUT,Vin csh 和 Vdiff 的信封是一样的。

当参考电压为2.5V (REF6225)时,情况就是如此。

我将 REF6225更改为 REF6230或 REF6241。

然后信封就不一样了。

我的想法有什么问题吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本山向您问好,

    Vout 定义为:

    VOUT =(AINP-AINN)/(REFP-REFN)* VREFI

    输入电压差=(AINP-AINN)

    Vref=(REFP-REFN)是差分参考电压

    VREFi 是一种缩放系数,设置为理想的参考电压(非加载版本的 Vref)

    根据您的图像,我认为您没有调整 VREFi 的值,当使用 REF6230时,VREFi 的值需要更改为大约3V,而使用 REF6241时,需要将其更改为4.096V。

    通过运行“C 分析->计算节点电压”并使用用于 VREFI 的 REF62xx (VREF)的模拟输出电压,可以找到正确的 VREFI 电压。

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Keith San!

    正如你所说,我没有调整 VREFI。

    非常感谢。



    请注意:

    黛西克