在“线程”中讨论的其它部件:TINA-TI, REF6225, REF6241, REF6230
你好!
我正在使用 ADS127L11 TINA-TI 参考设计(SBAM467.TSC)。
什么是 VOUT?
我进行了一次瞬态分析。
我认为 VOUT,Vin csh 和 Vdiff 的信封是一样的。
当参考电压为2.5V (REF6225)时,情况就是如此。
我将 REF6225更改为 REF6230或 REF6241。
然后信封就不一样了。
我的想法有什么问题吗?
此致,



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
我正在使用 ADS127L11 TINA-TI 参考设计(SBAM467.TSC)。
什么是 VOUT?
我进行了一次瞬态分析。
我认为 VOUT,Vin csh 和 Vdiff 的信封是一样的。
当参考电压为2.5V (REF6225)时,情况就是如此。
我将 REF6225更改为 REF6230或 REF6241。
然后信封就不一样了。
我的想法有什么问题吗?
此致,



山本山向您问好,
Vout 定义为:
VOUT =(AINP-AINN)/(REFP-REFN)* VREFI
输入电压差=(AINP-AINN)
Vref=(REFP-REFN)是差分参考电压
VREFi 是一种缩放系数,设置为理想的参考电压(非加载版本的 Vref)
根据您的图像,我认为您没有调整 VREFi 的值,当使用 REF6230时,VREFi 的值需要更改为大约3V,而使用 REF6241时,需要将其更改为4.096V。
通过运行“C 分析->计算节点电压”并使用用于 VREFI 的 REF62xx (VREF)的模拟输出电压,可以找到正确的 VREFI 电压。


此致,
基思·尼古拉斯
精密 ADC 应用
你好,Keith San!
正如你所说,我没有调整 VREFI。
非常感谢。
请注意:
黛西克