This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:内部参考-长期漂移

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081950/ads122c04-internal-vref---long-term-drift

部件号:ADS122C04
“线程:测试”中讨论的其它部件,

尊敬的 TI 支持团队:

我的问题是内部电压参考的110ppm 长期漂移。

  设备关闭时,漂移是否已归零?
  当内部参考电压为去磁时,该漂移是否为零?

我非常希望能获得更多有关该参数的信息。  

非常感谢,致以最诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弗洛里安

    欢迎参加 E2E 论坛!  内部参考在最终测试中经过工厂微调,以符合电气特性表中所示的精度规格。  但是,有一些因素(如设备焊接时的封装应力)可能会在一段时间内影响参考电压。  此外,当设备从流经设备的电流中自动加热很长时间时,设备会逐渐进入更宽松的状态,从而可能会发生一些漂移。  通常,我们会在连续运行的前100小时内看到大部分漂移,然后参考被稳定到相当平坦的响应中。  长期基准漂移的1000小时测试与在固定温度下连续运行1000小时有关,典型漂移显示为110ppm。  本技术指标不应与表中长期漂移之前的温度漂移技术指标相混淆。  您可以将长期漂移视为参考随时间推移的特征变化。

    长期漂移不存在"归零",因为这是一个特征位移。  因此一旦稳定下来,它就会保持在该电压下。  越主要的漂移是温度漂移,这将随温度的变化而变化。  整体漂移规格仅适用于使用内部参考。  使用外部参考时,偏移规格将从所选参考的数据表中获取。

    此致,

    鲍勃·B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob,
    感谢您的快速响应。 我理解。

    因此, 如果我们在 生产后100小时内操作设备,并在生产后进行两点校准(即在热电偶设置中), 那么特性 的改变将被大的消除?  


    关于内部参考的温度漂移:

    这是典型的5至30 ppm 最大值 -   设备是否存在特定的变化或取决于当前工作温度(例如-10°C 与75°C)?
    典型值和最大值之间的差异很大,因此(如何)我们可以估计应用中的相关因素?

    感谢您的提前回答,致以诚挚的问候,

    弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弗洛里安

    查看 ADS122C04数据表中的图25,该数据表显示了内部参考温度和两种不同模拟电源电压的趋势。  电气特性表中的大分布显示了 ADC 整个工作范围的完整最小/最大值。  您可以看到,根据更有限的温度范围,这种趋势将如何降低。  图形中的值将遵循表征数据的平均值。  模拟电源电压范围的标准偏差约为3.1ppm。

    如果您需要更好的性能参考,您可以始终考虑使用外部参考。  一般来说,我们所看到的内容不是关键问题。  错误越大,原因往往是热电偶接线接收到外部噪声,冷结补偿中的测量误差也就越大。  根据电压到温度的转换的计算方式,也可能存在计算错误。

    由于传感器构造,RTD 测量往往从校准中受益更多。  热电偶测量也会受益,但在这方面,校准也会受到冷结点测量的影响。  实现高度精确的系统并非易事。  最后,如果冷结点测量结果仅精确到0.5摄氏度,那么与大多数热电偶相比,小参考误差将微不足道。  

    对于2.048V 参考,ADC 具有一个相对参考电压的输出 A 代码(LSB),其中 使用 1增益的单个代码约为244.1nV。  如果参考电压因漂移而变化到2.048300V (300ppm),则每个代码的结果仍将是244.1 nV 左右。  无论校准如何,精度水平都会降低,从而解决10个 PV 中的一个值。

    此致,

    鲍勃·B