This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101:工作接点温度范围

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101, DAC121S101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081386/dac121s101-operating-junction-temperature-range

部件号:DAC121S101
“线程:ABS测试”中讨论的其它部件

尊敬的团队:  

DAC121S101 (SOT-23)的工作环境温度范围为-40~105。

但我无法找到工作连接温度范围。 它是否与工作环境温度范围相同?  

请告诉我 DAC121S101和 DAC121S101-Q1 (SOT-23封装)的工作接线温度范围。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪诺,

    我没有关于最大结点温度的数据。  我们在 ABS 中确实有功率限制。最大表,因此我的假设是,最大 Tj 将是设备中的最大 Ta+热功率。  只要不违反最大功率和最大 TA 温度,客户就会在指定条件下操作设备。

    谢谢,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,  

    感谢您的评论。 请查看以下问题。  

    1.我在 ABS.max.table 中找不到您提到的功率限制。 请告诉我您的意见。  

    如您在下面的数据表中所见,我们可以看到“此设备的绝对最大接点温度(TJMAX)为150°C。”

      我们是否可以将此数据视为工作最大接线温度?  

    3.请告诉我您对 DAC121S101功耗计算方法的意见。

      我的客户测试结果是环境温度低于70 C 时的100 C (顶部温度)。 我不知道 电力在哪里耗散。

      这就是他们想要知道最大接线温度的原因。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪诺,

    1.我使用脚注(3)计算最大功率,即 Pmax = VDDmax×Imax = 6.5V×20mA = 130mW。

    最大 ABS TJ 为150°C  请使用该值。  我的观点是,当 TA 限制为125°C 且最大功率为130mW 时,我认为设备无法达到150°C。

    3.它们是否可以测量设备的电流消耗?

    谢谢,

    保罗