This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200:最小高度尺寸

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1082061/adc12dl3200-minimum-height-dimension

部件号:ADC12DL3200

您好,Team,

我的客户正在寻找 ADC12DL3200ALJ 的最小高度尺寸。 数据表似乎仅显示 ACF 软件包,而不显示 ALJ 软件包工程图。

 这与 DAC12DL3200ALJ 相同,无 ALJ 封装。 您还可以为此设备共享工程图吗?

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,

    ALJ 封装与 ACF 封装相同,但 BGA 球的组成除外。  ALJ 使用 SnPb 焊球,ACF 使用 SAC 焊球。 这显示在订购部分的铅涂层/球材 https://www.ti.com/product/ADC12DL3200#order-quality 下

    ACF/ALJ 的最小包装高度为2.85毫米。 标称高度为3.08mm。 最大值为3.31毫米,如数据表所示。

    谢谢,Chase