This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-EP:MUX 中的漏电流

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258-EP, ADS1258, ADS1220, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080889/ads1258-ep-leakage-current-in-mux

部件号:ADS1258-EP
线程中讨论的其他部件: ADS1258ADS1220测试ADS124S08

您好,

在 ADS1258-EP 中,我无法找到来自模拟 MUX 的泄漏电流规格。  我将在通向 ADCIN 引脚的 MUXOUT 引脚输出上具有高阻抗输入缓冲器,但我将直接在 AinXP 和 AinXN 输入引脚上放置 RTD (带有一些滤波)。  如果通道泄漏流回 RTD 传感器,我将得到一个偏移,可能会对温度产生很高的影响。  是否曾有过这种泄漏的特征?  我看到许多年前有一个类似的论坛帖子没有结果。

艾登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan 您好,

    正如您所链接的帖子暗示的那样,我们没有关于 ADS1258的 mux 泄漏的表征数据。

    但是,让我进一步了解一下您的担忧,并在明天向您提供一些关于粘性漏电流的一般评论。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢布莱恩

    [引用 userid="204916" url="~ë/support/data-ders-group/data-ders/f/data-ders-forum/1080889/ADS1258-EP-lake-current-in mix/4000993#4000993"],

    [引用 userid="204916" url="~/support/data-mers-group/data-mixers/f/data-mixers-forum/1080889/ADS1258-EP-lake-current-in mix/4000993#4000993"]至
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan 您好,

    我今天尝试对 EVM 进行一些测量,但不幸的是,我在使设置正常工作方面遇到了技术困难。 此外,我没有在 mux 和 ADC 之间建立缓冲区,因此要获得您请求的数据将很困难。 但是,通过使用精密 DMM 测量泄漏电流(如向 ADC 应用输入信号时的 KeySight 3458A),您应该可以获得相同的数据。 这应该让您对这种价值有一些了解。

    我还与我们的设计团队讨论了这一请求,尽管我们没有数据提供给您,但他们估计,假设缓冲器在输入和调制器之间提供了足够的“隔离”,ADS1258 mux 泄漏电流在室温下应达到10秒的 NA。 由于此信息不在数据表中,因此不能保证信息的使用,因此您需要自行承担风险。

    如果您使用1mA 电流刺激 RTD,10nA 的泄漏电流大约为0.001%的误差。 考虑到参考电阻器和 ADC 本身的错误,这可能可以忽略不计。

    你是对的,这种泄漏在较高的温度下会变得更糟,尽管我没有任何数据——轶事或其他数据——来告诉你这可能是多少。

    我希望这些信息能有所帮助。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,布莱恩感谢您今天抽出时间。

    不幸的是,我们的 RTD 激发在 uA 的10秒内,因此我们必须将其视为错误源。

    您是否能够指向具有类似 MUX 结构的数据表,该数据表详细说明了泄漏电流在温度下的恶化程度?  如果泄漏每10摄氏度增加一倍,则在80摄氏度时,泄漏量高达640nA。

    艾登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    我刚才也有一个想法——如果你让 ADCIN 引脚的输入电路断路,但将一个通道置于“固定通道模式”以始终打开它, 然后测量从任何通道到地面或通过具有代表性的20千欧电阻器的泄漏,这是否是低功用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan 您好,

    出于我自己的好奇,您在该应用中使用的是什么 RTD? 我知道 RTD 的最大电阻值是最大温度(850C)下 Pt1000的~ 4kohm。 因此,在这种情况下甚至可以使用500uA 的偏置电流,这取决于电流源的兼容电压,并假设您使用的是类似尺寸的参考电阻器(~4kohm)。 那么,您是否在串联测量多个 RTD? 或者您正在测量热敏电阻?

    ADS1220是一款使用与 ADS1258类似的处理技术的 ADC,它还具有 mux。 这是我能为您提供的同类设备中最接近的一款。 但是,与我之前提供的信息一样,您做出和使用任何假设都有风险,风险自负。

    我试图在第二天左右启动并运行我的系统,我将尝试在与 ADC 输入断开连接的 mux 的情况下测量泄漏电流。 您可以尝试您提到的测试,但使用精密 DMM 测量电流更有意义。 如果电流非常小,您将受到电阻容差和测量设备能力的限制。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们处于极端温度状态,激励电流>100uA 将导致 RTD 元件过热。

    ADS1220数据表没有显示漏电流的图形或估计值,有些我不确定知道技术过程是否类似会有多大用处。

    我提到的测试仍将使用 DMM 测量电流。  您将保持 ADCIN 引脚断开连接,然后在 AIN 输入端添加电阻器接地,并使用精密 DMM 测量电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan 您好,

    昨天我获得了不同的 ADS1258设置,因此我能够通过打开其中一个通道(本例中为 AIN14),关闭 MUX 旁路来测量多路泄漏电流, 让输入浮动,并将我的3458A 与 MUXOUTP 引脚和接地串联。

    测得的电流 I 为10到100 s PA。 这就是为什么我犹豫要建议您的实验装置可以正常工作,因为如果您尝试在20kohm 电阻器上测量此超低电流,可能就像噪声一样。 您需要非常高分辨率的测量设备才能检测到它,如果您已经使用了此设备,您也可以使用我所做的设置。 这就是我们如何在生产中测试这种参数。

    对这些结果有一些警告:此测试是在受控环境中的室温下进行的,不考虑您将使用的缓冲区的任何偏置电流。 如果您想将 ADS1258与缓冲器一起使用,并且非常关注这些泄漏电流,我建议您执行与您的整个系统偏置相同的测试,以便您可以测量所有组件的累积效应。 但是,在本次测试中,您需要在 ADC 输入端进行测量,因为我认为 MUXOUTP 与缓冲区输入端有硬连接。 我还建议使用低噪声,低阻抗源测量整个输入范围内的漏电流。

    我不确定您的设计距离有多远,但最后一个办法可能是切换到一个不同的 ADC,它确实代表了 ADC 输入电流,例如 ADS124S08。 该器件专门设计为具有低输入电流,这些输入电流是在温度过高时指定的。 该 ADC 还集成了用于 RTD 偏置的电流源。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    甜蜜,谢谢布莱恩。  我从未建议使用20kOhm 电阻器作为感应电阻器。  我当时说,这对于我串联的 RTD 电阻器和参考电阻器来说将是一个更具代表性的电阻。  具有此阻抗可能会进一步降低漏电流,但将输入线直接连接到地面似乎是边界情况。

    如果您在芯片上使用热气枪并获得一些粗略的数据点,那将非常有趣。  您甚至可以将热电偶固定在 IC 上以与温度相关,或者使用 FLIR 红外热像仪观看芯片。

    如果电流从100pA 每10 C 增加一倍,则从20C 到80C 将使泄漏增加到6.4 nA,这是可以接受的。

    您是否能够运行快速热测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan 您好,

    我目前没有时间或能力进行其他测量。 事实上,对现有主板进行故障排除并使新主板启动和运行所花的时间比我预期的要多得多,这就停止了我已经在进行的其他项目的工作。

    此外,如果此错误来源对系统性能如您所建议的那样有害,我坚信您需要在系统中测试此参数,以便有效了解其对实际测量的影响。 您的附加组件和输入电压将影响您在引脚上看到的总输入电流(更不用说温度),因此,仅从无缓冲器的浮动输入获得 mux 泄漏电流并不一定会提供您需要的信息。

    我希望这是可以理解的。

    布莱恩