This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830:ESD 额定值//DAC8830IBDR

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080684/dac8830-esd-ratings-dac8830ibdr

部件号:DAC8830
“线程:测试”中讨论的其它部件

你好。

部件号:DAC8830IBDR

我正在为此零件号创建交货规格。
《资格摘要》中,ESD- HBM 和 CDM 的结果被描述为“参见数据表”。
但是,数据表不显示 ESD 的结果。
请告诉我测试结果。
(数据表为 SLAS449D–2005年2月–2007年9月修订版。)

谢谢。
此致,

村武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miura-San,

    我将与我们的质量团队核实。

    谢谢,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miura-San,

    评级如下:

    HBM:2kV

    CDM:1kV

    谢谢,

    保罗