This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7611:接通电源后直流电压等

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081173/dac7611-vout-voltage-right-after-power-up-etc

部件号:DAC7611

您好,

 

我的客户对 DAC7611有一些疑问。

 

1.

当所有 CS,CLK,SDI,CL 和 LD 引脚被拉至 VDD 且 VDD 通电时。 那么 ,VOUT 是否为0V?

 

2.

在上述情况下,将 LD 输入从高变为低,然后从低变为高,VOUT 4.095V 吗?


此致,

奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Oba-San,

    CLR 输入应保持在低电平位置,以确保在通电时输出电压为0V。 移位寄存器加载了0x000 (VOUT = 0V)。  

    当 SDI 在  移位寄存器中负载为0xFFF (VOUT = 4.095V)时,需要切换 CLK 12次。 当 LD 变低时,DAC 输出将变为移位寄存器的值。

    最佳

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne 您好,

    感谢你的回复。

    >CLR 输入应保持在低位,以确保电源接通时输出为0V。 移位寄存器加载了0x000 (VOUT = 0V)。  

    他们想知道 问题1案例中的 VOUT 是什么。
    你怎么看?

    关于第二个问题,
    他们还想知道这种情况下的声控发射装置是什么。

    此致,
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Oba-San,

    我仔细阅读了整个数据表以进行双重检查,但没有迹象表明设备在开机时处于默认状态。 这可能是因为他们提到 CLR 输入应保持在低水平,以保证在接通电源时输出为0V。  

    如果是1,则输出状态将未知。 如果有两个,DAC 会将另一个未知值从移位寄存器加载到输出寄存器中。 我将与团队中的其他人仔细核对,以查看他们是否有其他数据表中未提及的有关此设备的知识。  

    最佳

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的回复。 如果您发现任何其他信息,请告诉我。

    此致,
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Oba-San,

    我团队中的某个人告诉我,他们仍希望加电时的输出电压达到0伏。 在这种情况下,1和2的声控发射装置的声控发射装置均为0V。 如果 设备可能未完全启动,CLR 引脚建议可能对短暂的电源循环有效。

    最佳

    Katlynne Jones