This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:ADS131M06模拟前端(电流)

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081550/ads131m06-ads131m06-analog-front-end-current

部件号:ADS131M06
《螺纹: 鳄鱼》中讨论的其他部件

你好

请参见下图:

图1:我的电路项目-模拟前端(电流)。

图2:德州项目 -模拟前端(电流)。

图3: ADS131M06 6通道。

在图1中, 图1是用于电流测量的电路 I,该电路的输出连接到 ADS131M06 6通道(图3)。  

图1中的组件与图2中的组件相同(德州电路)。 

但是,我遇到了一些问题。
图4表示图1中电容器 C24上的信号。 图5表示图1中电容器 C25上的信号。
看起来一切都好。 但电容器 C30上的信号(图6)不正确。 可能是什么问题? 
 
图4:通道1:输入电流;通道2:C24上的电压。


图5:通道1:输入电流;通道2:C25上的电压。 


图6:通道1:输入电流;通道2:C30上的电压。 

谢谢你。
 
 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    首先,感谢您提供的所有好信息。  它使调试情况变得更容易。  您是否会评论差分 C30测量的 ADC 测量精度?  我提出这一问题是因为我认为这可能是一个范围接地问题,因为我认为没有使用差分主动式探头。  示波器接地上的接地线(鳄鱼夹)通过示波器的最终连接与线路电压输入连接到接地接地接地电势。   

    C30负极侧的电压未连接到接地接地,但通过连接示波器接地,您可以有效地将该节点短路到接地接地接地接地接地,这可能与所使用的接地端信号有一些潜在差异。  缩短 L7可能有助于测量,但由于它看起来更像是范围的测量问题,而不是实际的系统问题,下面是一些建议:

    ) 使用真正的差分示波器探头重复测量

    2) 对 C30电容器的两侧使用两个示波器通道,然后使用示波器中的数学函数减去这两个通道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,科林,

    首先,感谢您的反馈。

    我断开了示波器接地与电网接地的连接。 这可能是问题吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很确定这是一个接地问题,尽管很难准确确定挑战是什么。  过去,我曾尝试使用“加热器”插头(不要告诉我的实验室经理),以解决这一问题,但未能成功。  一个完全交流隔离的变阻器,用浮动接地引脚为示波器供电,这是过去最好的选择,但要知道这些并不总是最容易找到的。

    最简单的建议是使用两个通道,然后使用数学来减去这两个通道。  或者可能使用具有交流振幅测量的万用表,因为万用表的两个端子通常真正从地球上漂浮。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,科林,

    请参见下图

    通道1:电流输入;

    通道2:C24电容器上的电压;

    通道3:C25电容器上的电压;

    数学运算是 C24电压减去 C25电压。  

    请参阅数学运算的结果等于输入电流。

    这是一个很好的结果。 对吗? 

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来很棒!  很高兴它成功了。