This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:ADS1298RECGFE-PDK 评估模型

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081012/ads1298recgfe-pdk-ads1298recgfe-pdk-evaluation-model

部件号:ADS1298RECGFE-PDK

我使用这种评估模型测量心电图,但我不使用电池作为电源,而是通过适配器使用网格电源。

我知道电网中的噪音太大,无法对系统产生影响。 所以,我想知道一些特定的 IC 可以帮助我通过电网阻止这种噪音。

是否有这样的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raj,

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    没有特定的设备可以完全阻止电源线干扰。 如果您使用 PDK 进行评估,您可以使用外部 USB 隔离器或功率隔离器来最大程度地减少这种干扰。 请在这些设备上搜索您的应用程序。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用 PDK 的相同电路设计来制造新电路板,那么我应该使用上面提到的相同组件来隔离,或者电路板本身是否也有其他东西可以实施以减少干扰?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到你上面提到的隔离装置。 它们不适合我的应用。