This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8558:交错支持高达2Msps

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081349/ads8558-interleave-to-support-up-to-2msps

部件号:ADS8558

你好,团队

我正在寻找采样率高于2Msps 的12位 ADC 解决方案。

模拟输入电压为15V,可通过电阻器划分为3V-5V。

ADS8558可以  通过交错支持这一点吗? 我们的产品组合中是否有其他解决方案?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    ADS8558只是 一个730kSPS 采样率设备。  

    您是否会提供有关该设备的其他一些要求的更多详细信息? ADS8558是一款多通道同步器件,要找到可到达2MSPS 的多通道器件将非常困难。   有 ADS7863A ~点击此处~,这是一款多通道同步采样设备

    我建议您查看 ADS7049-Q1 ~点击此处~ 它是一款12位2MSPS 单通道设备,非常小,因此可以在较小的空间内使用多个设备。  

    我还根据分辨率,采样率和 SPI 接口进行了快速参数搜索 ,找到了16台设备~单击此处~

    此致

    辛西娅