This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:使用参考信号作为外部参考

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080886/ads1262-use-of-a-reference-signal-as-an-external-reference

部件号:ADS1262
“线程: ADS1261”中讨论的其它部件

这是一项科学文书的应用。  我有两个感兴趣的信号,一个采样信号(S)和一个参考信号(R)在同一台仪器上同时测量。  我想要的输出是 S/R  除了噪音,S 和 R 都是正数,R>=S, 所以我的输出从0扩展到1。  我不想单独测量这两个信号,而只想测量 S,同时使用 R 作为 ADS1262的外部参考电压。  这是否起作用,如果是,我是否需要任何特殊的信号调节?

我的设备将连接到标准输出为2V 的传感器。  我计划将 FSR 设置为2.5,并希望使用 AINCOM = 0.25V 来偏置电压,以便在 0伏以下和2伏以上的噪音中留出空间。  我可以这样做,而不是将 AINCOM 设置为中端?

由于 S 和 R 通常相同,使用 PGA 通常会使输出电压 高于 FSR。 但是,信号中的某些部分的 S/R 较小,使用 PGA 将有助于降低噪音, 最坏的情况是 PGA =32,导致 S/R =1.0的64V 输入。  这会损坏 ADS1262吗?

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕特里克,

    原则上,您所描述的配置通常用于各种应用。 只需确保在 VREF 和 PGA 输入上都遵守绝对和差分输入电压范围限制。

    我不确定我是否遵循了你在第二段中想要做的事情。 2V 传感器输出是否参考接地? 您想要 VREF = 2.5V,在哪里测量传感器信号与 AINCOM = 0.25V? 如果是这样,当输入信号为0V 时,您将测量-0.25V 的差压。 当传感器信号为2V 时,您将测量1.75 V 的差压。另请注意,启用 PGA 后,ADS1261无法测量接地参考输入信号。 有关更多信息,请参见 ADC 数据表中的方程式12。

    PGA 输出电压将由电源轨夹紧。 因此,只要 ADC 引脚的输入处于建议的工作条件下,即使您选择了较大的增益,PGA 也是正常的。 但是,PGA 可能需要一些时间才能从过载状态中恢复。 数据表中未对此进行说明,只是一个一般性观察。 ADS1262监视器可以识别 PGA 输出电压何时降至给定阈值以下。 有关详细信息,请参阅 ADC 数据表中的第9.3.7节。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢布莱恩。  很抱歉第2段中的混淆。  我想做的是在2,5的 FSR 上将 S 和 R 的0-2V 输入信号映射到0,25-2,25,这样我就不会在负噪声下撞击负极轨道。  如果我这样做,我能否在这两个信号偏置之前对它们进行比值?  信号与参考电压的比值是否在应用偏置之前?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S 和 R 都是差动输入,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕特里克,

    我对您使用的术语有点不清楚。 0-2V 输入信号为单端,假设传感器接地(0V)与 ADC (即单极电源)相同。 如果信号为单端,则必须绕过 ADS1262 PGA 才能正常工作,因为在启用 PGA 的情况下,您无法向 ADC 输入0V 信号(再次请参阅方程式12)。

    但是,您还提到您的信号(S)是差分的,这与第一个语句相冲突。

    您似乎需要一个偏置信号来移动传感器的输出,使其与 ADC 输入电压匹配。 您建议使用 AINCOM = 0.25V,但这不足以改变信号。 我绘制了一个快速方框图,其中显示了如何配置偏压,传感器和 ADC 输入,这是我认为系统正在运行的。 在下面的系统中,0V 传感器输出在 AINP 和 AINN 上均为1.5V。 2V 传感器输出的 AINP = 3.5V,AINN = 1.5V,这将输入共模信号(2.5V)置于 ADC 中电源电压(也是2.5V,假设 AVDD = 5V)。 这是理想的情况。

    请告诉我这是否能回答您的问题。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢布莱恩。  我需要返回数据表并阅读更多信息。