This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7052:执行测试时芯片损坏

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081164/ads7052-the-chip-damage-when-doing-test

部件号:ADS7052
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

请帮助您检查 SCH 是否正常?

如果苏格兰健康委员会认为正常,我想提出进一步的问题。

客户执行以下三项实验室测试,完全测试5个样本。在第三项测试后,5个样本中的一个未通过测试。

 (1) 5点功能测试:温度25度,85度,-40度,输入电压(包括9V,16V),测试持续时间:5H。

(2)三项综合测试:高温85度,-40度,振动(16750标准客车),测试持续时间:24小时。

(3)机械电击测试:50g,10次/方向*6次方向。

完成项目(3)的测试后,发现 ADS7053工作异常。  (1)和(2)后,ADS7053可以正常工作。

引脚4和引脚6的阻抗约为40Ω Ω,引脚2没有数据输出。
已完成 ABA 交换实验以验证设备是否有坏图像。

因为如果做 FA,它只能告诉 EOS,并且知道原因。 请您提供一些建议,说明我们如何通过调整 SCH 或 PCB 来避免故障? 特别适用于 机械电击测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amelie,

    感谢您发布 E2E 帖子!  

    从示意图看,我在 DVDD 和 AVDD 上看不到任何旁路电容器。 是否可以确认原理图上的其它位置是否存在旁路电容器? 可能在不同的页面上?

    由于机械电击测试后设备似乎出现故障,我会在最后再研究一下  

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amelie,

    是否也可以共享布局? 很高兴看到 ADS 在板上的位置以及潜在的缺点。 ADS 附近的 PCB 可能会有更多的弯曲,从而对 设备造成一些损坏。 如果 DUT 中存在断丝或裂纹,除了重新定位 DUT 外,可能还没有什么可以做的。  

    如果您不想公开共享版式文件,您可以始终向我发送朋友请求,我们可以脱机共享。  

    此致,

    亚伦