This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF44:最小高度详细信息

Guru**** 2835755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081600/adc32rf44-minimum-height-details

部件号:ADC32RF44

大家好,团队

客户可以从数据表中获得 ADC32RF44IRMPT 的最大高度,但他们希望获得最小高度,以确保其防滑垫始终保持接触。

我看了 这份文件 ,但没有关于最小高度的数据。 请帮帮我。

谢谢你。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    我刚刚与车队进行了核对,ADC32RF44的包装高度容差似乎为0.90mm±0.10mm。

    谢谢,Chase