This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7578:如何在模拟工程师#39计算器中找到 DAC7578电路?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7578

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081344/dac7578-how-i-can-find-dac7578-circuit-in-analog-engineer-s-calculator

部件号:DAC7578

我正在尝试使用 DAC 7578计算0到3.3V 输入电压范围的输出电压范围,其中 Vref =3.3V 和 AVdd =3.3V。 他们的公式是我可以用来计算范围的吗? 或者我可以使用模拟工程师的计算器来查找值吗? 尽管我在模拟计算器中找不到 DAC 选项。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tanveer,

    DAC7578是12位 DAC。  VOUT 的方程为(DIN/2^n)*VREFIN,其中 n 是 DAC 的分辨率,12,而 DIN 是加载到 DAC 寄存器中的代码的十进制等价物。 最大代码为(2^n-) 1,其中 n 为12,最小代码为0。 这意味着该范围将为0V 至3.299V。  

    最佳

    Katlynne Jones