This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:ABS 最大表中的峰值功率

Guru**** 2811525 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080913/adc12dj5200rf-peak-power-in-abs-max-table

部件号:ADC12DJ5200RF
“线程: ABS”中讨论的其它部件

ADC12DJ5200RF 数据表显示它在“功能”部分的峰值差分 RF 输入功率可达+26.5dBm,表6.1确认了这一电平,但表6.1也显示了+/-1V 的 Vpin 最大值,转换为~7dBm,参考100欧姆。  数据表中是否有错误或我是否误解了数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    此信息正确。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,Pmax 的+26.5dBm 规格要求提供什么电压? 我计算6.68V 有效值(10^2.65 *1mW = 446.7mW = V^2/100欧姆,V = 6.68V 有效值)

    问题是,在一个位置,ABS max 表示100欧姆的+/-1V ~ 7dBm,但在另一个位置,它提供了更高的相矛盾值。 因此,如果 ABS 最大限值真的是+/-1V,为什么要再定一个更高的限值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    如果您要查看下表中的注释(7),数据表将解释26.5 dBm 是通过1.2 GHz 输入频率施加的最大功率,而不会损坏设备。 引脚电压范围规格+/- 1 V 是超过满刻度的输入信号饱和前必须保持的限值。 这将导致性能越来越不准确,但如果设备超出针脚电压范围,则可能无法损坏设备。

    我希望这能有所帮助!

    此致,

    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-谢谢 Drew -这确实有帮助。

    ABS 最大值表还包含注释(1),其中指出超出限值的应力可能会导致设备可靠性问题。 这正是导致问题的原因-我一直强烈建议不要超过我们产品组合中的任何 ABS 最大限值,因此这有点异常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这方面的关键实际上是操作不可靠和灾难性故障之间的区别。 一般而言,两者都应避免。