This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:SCL/SDA 上的 I2C 接口接收器电流

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081270/ads122c04-i2c-interface-sink-current-on-scl-sda

部件号:ADS122C04
在“线程:LSF0204,,测试”中讨论的其它部件

将 ADS122C04 I2C 接口与 LSF0204配合使用时,SCL/SDA 引脚的电流吸收器功能是什么?

 

本问题的背景:我们希望将本设备与“基于开关”的电平转换器(LSF0204)配合使用,该电平转换器要求 i2c 从动器能够吸收电流(高达~3mA)。

我猜,由于这些是 CMOS 输入,因此3mA 的声音很高。  如果 LSF0204不工作,是否有任何针脚兼容设备的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bertram,

    SCL 和 SDA 引脚为漏极开路,可能会吸收大量电流。  发生的情况是,在某个时候,漏极开路晶体管的电阻将影响 VOL 电平。  也就是说,电气特性表使用3mA 的汇值作为测试条件。  因此,ADS122C04能够吸入3mA。

    此致,

    鲍勃·B