This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3583:SPI 编程接口在菊花链中工作?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3583

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080801/adc3583-spi-programming-interface-working-in-a-daisy-chain

部件号:ADC3583

您好,

我想将32个 ADC3583的 SPI 编程接口连接到一个 FPGA (SPI 主)。

是否可以将32个 ADC 串联到一个菊花链? 那么,是否只需要一个带有一个/SS 的 SPI 接口?

巴西,弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阅读数据表后,我可以自己回答我的问题:

    该芯片具有用于味噌和 MOSI 的多个专用引脚,但有一个称为 SDIO 的 I/O。
    因此,不可能进行菊花链。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    由于3线变体的双向性质,需要输入/输出扩展器,接口组可能更适合帮助您:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum

    我建议您在此处发布数据,并包括您的数据速率,因为这可能是他们会有的问题。