This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:用于控制 DAC8775的 API

Guru**** 2931030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC8775EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081133/dac8775-api-to-control-dac8775

部件号:DAC8775

亲爱的社区

对于 DAC8775,是一个用于控制它的 API,驱动程序还是库? 不进行配置。 用于管理和控制它的 API (源代码)。

此致,

本杰明·哥伦比亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明

    很抱歉,我们没有任何 API,驱动程序或库。 我们最接近的是用于 DAC8775EVM 的 GUI 软件。 即便如此,这也只是 LabVIEW 编写的一个可执行文件。  

    如果您正在使用 DAC8775设计某些组件,我建议使用 DAC8775EVM。 设备相当复杂,使用 EVM 确实有助于显示设备的功能以及如何集成设备。


    吴约瑟