This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5311:DAC5311

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5311, DAC7311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080841/dac5311-dac5311

部件号:DAC5311
“线程”中讨论的其它部件: DAC7311

你好

我在设计中使用 DAC5311/DAC7311,当我将其连接以加载时,输出为0,而不加载时,输出正常。

问题出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ROI

    负载的性质如何? 电阻性? 电容性? 多少钱?

    谢谢,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天要检查它,我应该连接放大器吗?DAC 的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ROI

    当 DAC 为 0xFFF 和0x000时,在 VDD=5V 时,您可以引用此图解来表示电流源和接收器。  

    如果您需要几毫安以上的电流,则应使用高电流输出放大器。  

    最佳

    Katlynne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    当然,当 VREF/AVDD 为2.5V 时,Vout =1.4V,D=573 -> I=~6mA?

    ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ROI

    该 图是第9.2节中给出的应用电路的应用曲线。 它不显示 DAC 的输出电流。  

    Iout 的测量值如下:

    最佳

    Katlynne