This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:开路检测和其他问题

Guru**** 2970250 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080623/dac8775-open-wire-detection-and-other-questions

部件号:DAC8775

大家好,团队

  1. 请帮助您详细说明如何使用 DAC8775进行断线检测?
  2. 开路检测是一次使用信道智或全部信道?
  3. 是否测量了此 DAC 的准确度? 您是否可以为同一个提供任何计算? (如果有)
  4. 您还能了解 DAC 的内部监视程序的运行情况吗?
  5. 在启动此 DAC 期间,我们能否控制所有通道的输出? 如何做到这一点?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY,


    对于 DAC8775,DAC 可以检测用作电流输出的任何输出是否断路。 其中的大部分内容在第40页的/alarm pin 部分8.3.8中介绍。 当输出打开超过500us 时,/alarm 将被拉低。 放大器中感应到驱动输出电流的内部电压水平。 当放大器过驱动(就像试图驱动到断路一样)时,这些电压级别将关闭/alarm。 请注意,当降压-升压直流-直流转换器启用了完全跟踪功能时,/警报可能会在转换器电压调整以驱动电流负载的电压输出时短暂触发。 此外,断路检查仅用于电流输出。 它不检查电压输出。 但是,此检查与电压输出检查相似,检查是否存在短路电流错误。

    2.开路检测用于所有通道。 /alarm 同时检查所有输出。 它不能用于只查看一个信道。

    3.根据输出斜率为零(或任何电压输出零代码错误接近零)和满刻度,检查电流和电压输出的准确度。 然后计算增益误差,并删除参考中的任何误差。 例如,如果参考电压为5.005V 而不是5.000V,则增益误差的计算方式与参考电压理想的计算方式相同,同时消除了参考电压的0.1%误差。

    4.看门狗计时器是一个警报,可确保与设备的通信始终保持。 第41和42页第8.3.13节对此进行了说明。 其想法是,必须在设定的超时时间内向设备发送 SPI 通信帧。 如果设备在该时间内未接收到 SPI 通信,则会触发/alarm。

    5.启动设备时,输出 DAC (电流或电压)启动被禁用。 这在很大程度上意味着输出与电压输出或电流输出断开。 之后,将分别配置和启用 DAC 输出。 在启动/启动设备时,唯一可以连接的是 VOUT_x 至30kΩ Ω 电阻器,该电阻可以在断电条件下启用。 这取决于重置配置寄存器(地址=02,位1)。 如果此位为0,则当设备脱离开机重置时,VOUT_x 将连接到内部30kΩ Ω 电阻器。 在 EVM 中,VOUT_x 和 IOUT_x 基本连接在一起,当启用电流输出时,此电阻器是另一个电流路径。

    吴约瑟