请有人就我们的问题的可能解决方案提供一些建议? 非常感谢。
我们使用 ADS1118和2 K 型热电偶测量一个通道的室温范围,另一个通道的室温范围为600C。
根据数据表上的图50,我们正在以5V 运行 ADS1118,并对组件进行外部配置。 热电偶的连接器块安装在印刷电路板上的芯片上,距离芯片不超过15毫米,并且完全是一个实心接地平面,并有一个断路器将其与印刷电路板的其余部分进行热隔离。
我们的应用意味着印刷电路板温度不可避免地会因室温而变化高达25K。
我们发现,如果我们将热电偶保持在恒定温度,芯片会改变温度,补偿温度也会改变。 这在室温通道中最为明显,因为在较低的范围内,10度误差非常明显。 我们假设问题是由于芯片和连接器块的温度差异造成的。
我们是否可以使用任何其他硬件或固件解决方案来最大程度地减少此问题?