This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:指示稳定的功率输出,但等待稳定时间除外

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080325/dac81404-indication-of-stable-power-output-other-than-waiting-for-settling-time

部件号:DAC81404

我使用81404 作为电压源。 我的应用需要快速速度:这意味着一旦电压输出稳定,我的 MCU 就必须控制其他设备。

是否有任何硬件指示(如针脚从低变为高)来指示这一点? 否则,我必须等待最长的稳定时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,他,

    不幸的是,我们没有“稳定完成”指示器或功能。  沉降时间主要由回转速率和电容负载等外部因素决定。  您能否考虑为这种情况设立电压主管?

    谢谢,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    感谢你的回复。 我担心这可能会导致更多延迟,因为我的 DAC 输出有几百个值或步长,而不仅仅是一个。 对于每个输出值,在 MCU 配置 DAC 后,MCU 需要配置电压监控器(VS),完成该值需要多长时间,其精度如何。 我刚刚观看了一段介绍视频:其中显示,一旦电压超过阈值,VS 就可以生成信号。 但是,对于 DAC 输出,达到一定的值并不意味着它已经稳定(稳定),它是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,他,

    发援会通常有两个沉降部分:大规模沉降和小规模沉降。  大型沉降主要由设备的转换速率控制,通常在输出达到最终值的95%时完成。  此后,小规模沉降成为主要组成部分。  小规模沉降通常取决于输出上的顶盖负载,当其过载并稳定到最终值时,可能会出现振铃。  当输出达到95%时,您可能会考虑使用电压监控器通知您,然后再增加几微秒的小规模稳定时间。  请注意,较大的步长需要更长的沉降时间。

    谢谢,

    保罗