This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32:SPI 引脚短路

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080419/afe58jd32-spi-pins-shorting

部件号:AFE58JD32

我们在主板上使用3个 AFE58JD32。 由于 FPGA 中的引脚不可用,我们将 SCLK,SDIN 和3 AFE 的 SDOUT 短接在一起。 AFE 的 Seno 和 Sene PINS (SPI enable)单独提供。

根据数据表,每个 SPI 引脚的输入电容为12pF,输入电流为200uA。因此,FPGA 端这些引脚的短路将导致 FPGA 引脚的输出电容为36pF,输出电流为600uA。

即使 FPGA 引脚也可以支持8 mA 输出电流,这样连接 SPI 引脚是否会影响 SPI 信号的速度?

我们是否需要在 FPGA 和 AFE 之间使用 SPI 缓冲器来实施这种拓扑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kiran,

    是的,它应该起作用。  

    SPI 引脚的内部下拉也为14.5k。  

    有效的 R 和 C 为4.66k 和36pF。 假设来自 FPGA 引脚的50欧姆输出阻抗,其时间常数将为1.8 ns。  

    假设 SPI clk 频率为20MHz (允许的最大值),相应的时间段为50ns。

    时间常数仅为最坏情况时间段的3.6%。 所需总电流为0.38 mA

    FPGA 应该能够驱动这一点。

    谢谢,此致,

    阿比希克