This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400:LMK04208是否可以与 ADS5400配合使用?

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5400, LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080345/ads5400-can-lmk04208-be-used-with-ads5400

部件号:ADS5400
“线程: LMK04208”中讨论的其它部件

您好,专家,

我的客户计划将 LMK04208与 ADS5400配合使用, 它们是否适合一起使用?

LMK04208超时 Vpp 范围= 0.5~0.9V

Vpp 范围内的 ADS5400时钟=0.6~1.5V  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞安

    我认为这没有问题。 我建议在 LVPECL 1600mv 输出模式下使用 LMK,并使用交流电将输入与具有0.1uF 电流上限的 ADC 连接。 不需要外部端接,因为此电阻器是 ADC5400的内部电阻器。 LMK 数据表图32所示,LMK 输出上需要120欧姆下拉电阻器,但不需要四个偏置电阻器,因为 ADS5400上的时钟输入是自偏的。 根据数据表,“对于高模拟输入频率或低时钟频率,建议使用更大的时钟振幅级别”。 使用 LVPECL 2000mV 模式可能会产生更高的性能。

    此致,

    吉姆