This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4229:从 ADS4229#39;s DDR LVDS 模式接收数据

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1080452/ads4229-receiving-data-from-ads4229-s-ddr-lvds-mode

部件号:ADS4229

您好:

LVDS 模式下的 ADS4229在两个时钟边缘发送数据。 在上升边缘,它从通道0发送数据,在下降边缘,它从通道1发送数据。  

在注册上升边缘的通道0和下降边缘的通道1的数据后,我必须同时呈现这两个数据(一起处理)。 如何开始 接收数据,以便通道0和1中的数据对齐(同步)?  

例如,当处于“同步”状态时,通道0的样本0与通道1锁定(一起存在);通道0的样本1与通道1锁定;等等(0,0 ;1,等等)

当不处于“同步”状态时,通道0中的样本0与通道1中的样本1锁定;通道0中的样本1与通道1中的样本2锁定;等等 (0,1;1,2等)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据不会像您所描述的那样先从通道0输出,然后再从通道1输出。 输出的数据是偶数位,后跟两个通道上的奇数位。 。 为了使偶数位与奇数位对齐,您将使用两个寄存器和奇数位一个寄存器锁定偶数位。 偶数位使用的第一个寄存器将使用 CLKOUT 的上升边缘,第二个寄存器将使用下降边缘。 奇数位寄存器将使用落边。 偶数位的第二个寄存器输出现在将与奇数位寄存器对齐。

    此致,

    吉姆