This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-HT:VCOM 生成和阻抗

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1082408/ads1278-ht-vcom-generation-and-impedance

部件号:ADS1278-HT

您好,

 数据表中所示的实际电阻器分压器是否产生 VCOM 电压?  如果是,这些电阻值是多少?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brandon,

    VCOM 引脚上的电压由内部电阻器分配器网络产生,但引脚由弱主动缓冲器驱动,当所有通道断电时,该缓冲器将关闭。  此缓冲器的加载不应超过几个微安,这就是为什么我们建议电阻负载大于1Mohm 的原因。

    如果使用 VCOM 引脚设置外部放大器的共模电平,建议增加一个缓冲器。

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用