This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:PT100测量信号,最大误差为0.5°C

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, ADS1261, ADS1278-HT, ADS1243-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1082343/ads114s08-pt100-measure-signal-with-0-5-c-max-error

部件号:ADS114S08
线程中讨论的其他部件: ADS1261ADS1278-HTADS1243-HT

大家好,团队

我们的客户正在寻找一种方法来测量 最大误差为0.5°C 的 PT100信号。 此外,客户 还需要在1°C 的质量范围内同时测量4个 PT100

如果使用此 IC 不可能这样做,您能否建议一种替代方案? 您是否还可以建议使用湿度传感器 IC  (最好是湿度保护为150°C)与  ADS114S08 (或替代产品)配合使用?

谢谢你。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    首先,我建议客户查看 RTD 测量基本指南中的信息。  本文档显示 RTD 测量的电路和激励方法示例。  

    ADS114S08是一种多路复用输入设备,而不是一种同步采样设备(SIMSAM)。  我们的 SIMMAM 设备存在的问题是,它们不包含用于测量多个输入通道的电流源激励。  仔细检查是否需要完全同时测量所有四个 RTD,或者是否可以接受一个固定输入设备。  例如,ADS1261的多路复用速度可能比 ADS114S08快得多。

    我认为更大的要求是在高湿度下在150°C 下运行。  我们的大多数器件都在高达125摄氏度的工业温度范围内运行,需要在 IC 上使用某种封装或灌封材料。  此外,用于精密 ADC 的器件也不多,它们可以在高温下运行。  我可以想到两种产品,分别是 ADS1243-HT (多路复用输入,无 IDAC)和 ADS1278-HT (SIMSAM),每种产品售价都超过100美元。  此外,这些设备还需要额外的电路来连接模拟前端

    此致,

    鲍勃·B